DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Huonelämpötilan säätäminen

Huonelämpötilaa voidaan nostaa/laskea manuaalisesti painamalla termostaatin painiketta.

  • Paina +-painiketta, kun haluat nostaa lämpötilan asetusarvoa.

  • Paina +-painiketta, kun haluat laskea lämpötilan asetusarvoa.

HUOMAUTUS:
  • Lämpötila voidaan säätää 0,5 °C:n välein.

  • Asetettavissa oleva lämpötilan enimmäis- ja vähimmäisasetusarvo perustuu käyttäjän asetuksissa määritettyyn rajaan.

P4-mallissa, jos lattiatunnistin on asennettu, laite on huoneenlämmössä lattian rajat ‑tilassa.

Jos huonelämpötila on yhtä suuri tai suurempi kuin asetusarvo ja lattialämpötila on alle alarajan (min. suojus), syntyy tarve lämmittää huonetta lattian lämmittämiseksi ja tarpeen LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena 1 Hz:n taajuudella.

Jos huonelämpötila on alle asetetun asetusarvon ja lattialämpötila ylittää ylemmän rajan (enimmäissuoja), kysynnän tulee olla 0 ja ohjauslähtö tulisi estää. Tarpeen LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena 1 Hz:n taajuudella.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.