DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Tietoja laitteesta

ELKO One – Matter-termostaatti 16 A (jäljempänä termostaatti) on yksinkertainen ja helppokäyttöinen tuote lämmitysjärjestelmän ohjaukseen ja energian säästämiseen. Erilaisten lämmityssovellusten osalta termostaatti on yhteensopiva sähköisen lattialämmityksen tai sähkölämpöpattereiden kanssa, mutta sitä voidaan käyttää myös verkkovirralla toimivien moottoroitujen venttiilien tai vesipohjaisen lämmityksen pumppujen ohjaukseen.

Termostaatin ominaisuudet:

  • Matter-yhteensopiva

  • Pistematriisinäytöt

  • Säädettävä LED-kirkkaus

  • Huonelämpötilan asetusarvon hallinta

  • Avoimien ikkunoiden havaitseminen

  • Jäätymissuoja

  • Aikataulu

  • Lapsilukko

Käyttölaitteet


Valikkotason ilmaisin

HUOMAUTUS: Kaikki LED-merkkivalot selitetään luvussa LED-merkkivalojen toiminta.

Matter-asennuskoodi

Löydät Matter-asennuskoodin sekä laitteesta että ohjelehtisestä. Tarvitset koodin lisätäksesi tuotteen turvallisesti älykotiverkkoosi.

TÄRKEÄ: Säilytä Matter-asennuskoodisi turvallisessa paikassa. Kenelläkään muulla ei tulisi olla sen kopiota.
Tarvitset Matter-asennuskoodin lisätäksesi tuotteen älykotisovellukseesi.

HUOMAUTUS: Katso pariliitoksen muodostusprosessi kohdasta Käyttöönotto Matterin kanssa.

Löydät Matterin asetuskoodin seuraavasta kohdasta.

  1. tuotteen mukana toimitettu ohjelehtinen

  2. termostaatin suojakalvon päällä

  3. termostaatin logiikkamoduulin taustapuoli.




Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.