DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Asennusohjeet

Katso lisätietoja tuotteen mukana toimitetusta asennusohjeesta.

Katso Matter-termostaatti 16 A.

HUOMAUTUS: On erittäin suositeltavaa käyttää ylijännitesuojalaitetta, jos termostaatti on liitetty samaan piiriin induktiivisten kuormien kanssa (esim. loistelamput, kontaktorit tai moottorikäytöt).

Termostaatin asennuspaikka

  • Suositeltu asennuskorkeus: 1–1,5 metriä lattian yläpuolelle.

  • Älä asenna liian lähelle ikkunoita, ovia tai tuuletusaukkoja.

  • Älä asenna lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden yläpuolelle.

  • Älä peitä tai asenna verhojen taakse.

  • Vältä suoraa auringonvaloa ja lamppujen valoa.

  • Asennus kuorimuuriseinään edellyttää liitäntärasian tai asennusputken asianmukaista sulkemista, jotta ilmavirtaus ei vaikuta lämpötila-anturin suorituskykyyn.

ELKO One -termostaatin asentaminen
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.