DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Manuell innstilling av barnesikring

Barnesikringsfunksjonen er designet for å hindre at barn får tilgang til termostaten eller kan betjene den ukontrollert. Når funksjonen er aktivert, kan ikke brukere justere temperaturen eller andre innstillinger på termostaten.

For aktivering av barnesikringen:

  1. Vekk termostaten ved å trykke på en hvilken som helst knapp.

  2. Trykk inn O og samtidig i >5 s.

For deaktivering av barnesikringen:

  1. Aktiver termostaten ved å trykke på en hvilken som helst knapp.

  2. Trykk inn O og samtidig i >10 s.

MERK: Det er fortsatt mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene for enheten selv om barnesikringen er aktivert. Dette er for å forhindre at en enhet blir låst.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?