990-6470B-006

Conexión de los cables de alimentación en un SAI 3:3 de 160-200 kVA

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Abra la puerta frontal del SAI.
  3. Quite las cubiertas indicadas.
  4. Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Retire los puentes de la barra colectora del suministro de red simple principal.
  5. Pase los cables de alimentación por la parte inferior del SAI.
  6. Conecte el conductor de toma a tierra/PE del equipo a la barra colectora PE.
  7. Conecte los cables de entrada (L1, L2, L3), los cables de derivación (L, N), los cables de salida (L1, L2, L3, N) y los cables de CC (DC+, DC-).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?