990-6470B-006

Instalación del kit IP31

Las imágenes siguientes muestran la instalación del kit IP31 en un SAI de 100-120 kVA. El procedimiento es similar para los otros modelos de SAI.
  1. Instale las barras suministradas en la placa superior del SAI.
  2. Instale la cubierta o las cubiertas superiores, y fíjelas con las arandelas y las tuercas suministradas.
  3. Instale el canalón entre las dos cubiertas superiores y fíjelo con los tornillos suministrados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?