990-6470B-006

Retirada del SAI del palé

  1. Transporte el SAI hasta la zona de instalación final con una carretilla elevadora.
  2. Quite los cierres.
  3. Quite el embalaje.
  4. Quite las placas de protección.
    NOTA: Guarde las placas de protección.
  5. Quite los tornillos que conectan el SAI al palé.
    NOTA: Si se ha pedido el kit para configuración en paralelo, este se colocará debajo del SAI en el palé. Guarde el kit para configuración en paralelo.
  6. Utilice una carretilla elevadora para retirar el SAI del palé y colocarlo en el lugar de instalación definitivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?