990-6470B-006

Conexión de los cables de señalización

  1. Contactos secos de salida (230 VCA)

  2. Contacto de entrada de temperatura de la batería externa (no SELV)

  3. Contacto de salida de disparo del interruptor BB (SELV)

  4. Contactos secos de entrada (SELV)

  5. Puerto USB (SELV)

  6. Puerto RS232 (SELV)

  7. Puertos RS485 (SELV)

  8. Puertos paralelos (SELV)

  9. Ranura inteligente para tarjeta SNMP (SELV)

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Quite la cubierta indicada.

    SAI 3:3 de 10-80 kVA

    SAI 3:3 de 100-200 kVA

  3. Pase los cables de señalización por la parte inferior del SAI y sujete los cables de señalización con las bridas.

    SAI 3:3 de 10-80 kVA

    SAI 3:3 de 100-120 kVA

    SAI 3:3 de 160-200 kVA

  4. Vuelva a colocar todas las cubiertas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?