990-6470B-006

Aspectos generales de las configuraciones

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
BB Disyuntor de batería
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
UOB Disyuntor de salida de unidad

Información general de SAI unitario


SAI 3:3 384 VCC

Información general de sistema en paralelo redundante 1+1


SAI 3:3 384 VCC

Ubicación de los disyuntores

Ubicaciones de los disyuntores en SAI 3:3

SAI 3:3 10-80 KVA 384 VCC

SAI 3:3 100-120 KVA 384 VCC

SAI 3:3 160-200 KVA 384 VCC

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?