990-6470B-017

Collegamento dei cavi di alimentazione in un UPS 3:3 da 160-200 kVA

  1. Assicurarsi che tutti gli interruttori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Aprire lo sportello anteriore dell'UPS.
  3. Rimuovere i coperchi indicati.
  4. Solo per il sistema con doppia rete di alimentazione: rimuovere le sbarre ponticello della singola rete di alimentazione.
  5. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore dell'UPS.
  6. Collegare il conduttore di messa a terra/PE dell'apparecchiatura alla sbarra PE.
  7. Collegare i cavi di ingresso (L1, L2, L3), i cavi di bypass (L1, L2, L3, N), i cavi di uscita (L1, L2, L3, N) e i cavi CC (CC+, CC-).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?