990-6470B-025

Podłączenie kabli zasilających w zasilaczu UPS 3:3 160–200 kVA

  1. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Otwórz przednie drzwi zasilacza UPS.
  3. Usuń wskazane osłony.
  4. Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu: usuń listwy zwierające pojedynczego zasilania.
  5. Poprowadź kable zasilające przez dolną część zasilacza UPS.
  6. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / szynę PE do szyny PE.
  7. Podłącz kable wejściowe (L1, L2, L3), kable obejścia (L1, L2, L3, N), kable wyjściowe (L1, L2, L3, N) oraz kable DC (DC+, DC-).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?