990-6470B-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans une ASI 3.3 100-120 kVA

  1. Vérifiez que tous les interrupteurs sont ouverts (position OFF).
  2. Ouvrez la porte avant de l'ASI.
  3. Retirez les caches indiqués.
  4. Uniquement pour le système à alimentation secteur double : retirez les cavaliers de jeux de barres d'alimentation secteur simple.
  5. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie inférieure de l'ASI.
  6. Raccordez le conducteur de mise à la terre/PE de l'équipement au jeu de barres PE.
  7. Connectez les câbles parallèles (L1, L2, L3), les câbles de bypass (L1, L2, L3, N), les câbles de sortie (L1, L2, L3, N) et les câbles CC (CC+, CC-).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?