990-6470B-012

Installation du kit IP31

Les images ci-dessous montrent l'installation du kit IP31 sur l'ASI 100-120 kVA. La procédure est similaire pour les autres modèles d'ASI.
  1. Installez les tiges fournies dans la plaque supérieure de l'ASI.
  2. Installez les panneaux supérieurs et fixez-les avec les rondelles et les écrous fournis.
  3. Installez la gouttière entre deux panneaux supérieurs et fixez-la avec les vis fournies.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?