990-6470B-005

Anschließen der Leistungskabel in einer USV 100–120 kVA 3:3

  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schalter in der Position OFF (AUS, geöffnet) befinden.
  2. Öffnen Sie die Vordertür der USV.
  3. Entfernen Sie die angegebenen Abdeckungen.
  4. Nur bei zweifachem Netzanschluss: Entfernen Sie die Brücken-Schienen für den einfachen Netzanschluss.
  5. Verlegen Sie die Leistungskabel durch die Unterseite der USV.
  6. Schließen Sie die Erdungsleiter der Ausrüstung/den Schutzleiter an die PE-Schiene an.
  7. Schließen Sie die Eingangskabel (L1, L2, L3), Bypass-Kabel (L1, L2, L3, N), Ausgangskabel (L1, L2, L3, N) und Gleichstromkabel (DC+, DC-) an.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?