990-6470B-012

Connexions pour la surveillance à distance

Connexion RS232

Le PC est connecté directement à l'ASI avec un câble RS232. Il s'agit d'une connexion un à un entre l'ASI et le PC. Le logiciel de surveillance (fourni) doit également être installé.

NOTE: La distance maximale entre l'ASI et le PC est de 10 à 30 mètres.

Connexion RS485

Le PC est connecté à l'ASI par un câble RS232 + adaptateur RS232 vers RS485 + câble RS485. Il s'agit d'une connexion un à un entre l'ASI et le PC. Le logiciel de surveillance (fourni) doit également être installé.

NOTE: La distance maximale entre l'ASI et le PC est de 1 000 mètres.

Carte SNMP

Une carte SNMP permet de se connecter à distance à l'ASI. Les données de surveillance à distance peuvent être consultées par un ou plusieurs PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?