990-6470B-012

Présentation des configurations

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du commutateur statique
BB Disjoncteur batterie
MBB Interrupteur du bypass de maintenance
UOB Interrupteur de sortie de l'unité

Présentation d'une ASI unitaire


ASI 3:3 384 V CC

Présentation d'un système parallèle redondant 1+1


ASI 3:3 384 V CC

Emplacement des interrupteurs

Emplacement des interrupteurs dans les ASI 3:3

ASI 3:3 10-80 kVA 384 V CC

ASI 3:3 100-120 kVA 384 V CC

ASI 3:3 160-200 kVA 384 V CC

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?