990-6470B-012

Raccordement des câbles de signal

  1. Contacts secs de sortie (230 VAC)

  2. Contact d'entrée de température de la batterie externe (non-TBTS)

  3. Contact de sortie pour le déclenchement BB (TBTS)

  4. Contacts secs d'entrée (TBTS)

  5. Port USB (TBTS)

  6. Port RS232 (TBTS)

  7. Port RS485 (TBTS)

  8. Ports parallèles (TBTS)

  9. Emplacement intelligent pour carte SNMP (TBTS)

  1. Vérifiez que tous les interrupteurs sont ouverts (position OFF).
  2. Retirez le cache indiqué.

    ASI 3:3 10-80 kVA

    ASI 3:3 100-200 kVA

  3. Acheminez les câbles de signal par le bas de l'ASI comme indiqué ci-dessous et fixez les câbles de signal à l'aide de frettes.

    ASI 3:3 10-80 kVA

    ASI 3:3 100-120 kVA

    ASI 3:3 160-200 kVA

  4. Remettez en place les caches.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?