990-6470B-017

Sigillare le aperture per il passaggio dei cavi con mastice ignifugo per garantire la conformità con IP31

NOTA: Una volta collegati tutti i cavi, è obbligatorio sigillare tutte le aperture per il passaggio dei cavi con il mastice ignifugo in dotazione per garantire la conformità con IP31.
  1. Seguire le istruzioni del produttore per ammorbidire il mastice ignifugo fornito. Applicare una quantità sufficiente di mastice intorno a tutte le aperture per il passaggio dei cavi nella parte inferiore dell'UPS.
  2. Assicurarsi che tutti gli spazi intorno ai cavi siano completamente sigillati. Una volta ultimata l'operazione, le aperture per il passaggio dei cavi dovrebbero avere questo aspetto.
  3. Rimontare tutti i coperchi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?