990-6470B-017

Rimozione dell'UPS dal pallet

  1. Spostare l'UPS fino all'area di installazione finale servendosi di un elevatore a forca.
  2. Rimuovere gli elementi di fissaggio.
  3. Rimuovere l'imballaggio.
  4. Rimuovere gli zoccoli.
    NOTA: Mettere da parte gli zoccoli.
  5. Rimuovere le viti che fissano l'UPS al pallet.
    NOTA: Se è stato ordinato il kit parallelo, quest'ultimo verrà collocato sotto l'UPS sul pallet. Mettere da parte il kit parallelo.
  6. Utilizzare un elevatore a forca per rimuovere l'UPS dal pallet e collocarlo nella posizione di montaggio finale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?