990-6470B-017

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?