990-6470B-017

Connessioni per il monitoraggio remoto

Connessione RS232

Il PC viene collegato direttamente all'UPS mediante un cavo RS232. Si tratta di un collegamento uno-a-uno tra UPS e PC. È necessario installare anche il software di monitoraggio (fornito).

NOTA: La distanza massima tra l'UPS e il PC è di 10-30 metri.

Connessione RS485

Il PC viene collegato all'UPS mediante un cavo RS232, un adattatore da RS232 a RS485 e un cavo RS485. Si tratta di un collegamento uno-a-uno tra UPS e PC. È necessario installare anche il software di monitoraggio (fornito).

NOTA: La distanza massima tra l'UPS e il PC è di 1000 metri.

Scheda SNMP

La scheda SNMP consente la connessione remota all'UPS. I dati forniti dal monitoraggio remoto possono essere consultati da uno o più PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?