990-6470B-017

Panoramica delle configurazioni

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
BB Interruttore delle batterie
MBB Interruttore bypass di manutenzione
UOB Interruttore di uscita unità

Panoramica di un UPS singolo


UPS 3:3 384 VCC

Panoramica del sistema parallelo ridondante 1+1


UPS 3:3 384 VCC

Posizione dei sezionatori

Posizione degli interruttori sugli UPS 3:3

UPS 10-80 kVA 3:3 384 VCC

UPS 100-120 kVA 3:3 384 VCC

UPS 160-200 kVA 3:3 384 VCC

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?