990-6470B-017

Collegamento dei cavi di segnale

  1. Contatti puliti in uscita (230 VCA)

  2. Contatto di ingresso temperatura batteria esterna (non SELV)

  3. Contatto di uscita sgancio BB (SELV)

  4. Contatti di ingresso puliti (SELV)

  5. Porta USB (SELV)

  6. Porta RS232 (SELV)

  7. Porte RS485 (SELV)

  8. Porte parallele (SELV)

  9. Slot intelligente per scheda SNMP (SELV)

  1. Assicurarsi che tutti gli interruttori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Rimuovere il coperchio indicato.

    UPS 3:3 da 10-80 kVA

    UPS 3:3 da 100-200 kVA

  3. Far passare i cavi di segnale nella parte inferiore dell'UPS come mostrato di seguito e fissarli con delle fascette.

    UPS 3:3 da 10-80 kVA

    UPS 3:3 da 100-120 kVA

    UPS 3:3 da 160-200 kVA

  4. Rimontare tutti i coperchi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?