990-6470B-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1:2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
IEC 62040-1:2013-01, 1. poprawka 1. wydania
EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) IEC 62040-2:2016, Wydanie 3.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 2.: Wymaganie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
IEC 62040-2:2005-10, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 2.: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Wydajność IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych
Warunki środowiskowe IEC 62040-4: 2013-04, 1. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 4.: Aspekty środowiskowe — wymagania i raportowanie
Transport ISTA 2B
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
System uziemienia TN-S, TN-C, TT lub IT
Klasa ochrony I
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?