990-6470B-025

Omówienie konfiguracji

UIB Wyłącznik wejściowy jednostki
SSIB Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego
BB Wyłącznik baterii
MBB Wyłącznik obejścia serwisowego
UOB Wyłącznik wyjściowy jednostki

Informacje ogólne o pojedynczym zasilaczu UPS


3:3 384 VDC UPS

Omówienie nadmiarowego systemu równoległego 1+1


3:3 384 VDC UPS

Rozmieszczenie wyłączników

Lokalizacja wyłączników w zasilaczach UPS 3:3

10-80 kVA 3:3 384 VDC UPS

100-120 kVA 3:3 384 VDC UPS

160-200 kVA 3:3 384 VDC UPS

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?