990-6470B-025

Zdejmowanie zasilacza UPS z palety

  1. Przenieś zasilacz UPS do ostatecznego miejsca instalacji, używając wózka widłowego.
  2. Zdejmij uchwyty.
  3. Usuń opakowanie.
  4. Zdemontuj płyty zabezpieczające.
    UWAGA: Zachowaj płyty zabezpieczające.
  5. Odkręć śruby przymocowujące zasilacz UPS do palety.
    UWAGA: Jeśli zamówiono zestaw równoległy, zostanie on umieszczony pod zasilaczem UPS na palecie. Zachowaj zestaw równoległy.
  6. Użyj wózka widłowego, aby zdjąć zasilacz UPS z palety i umieścić go w ostatecznym miejscu montażu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?