990-6470B-025

Instalacja zestawu IP31

Poniższe zdjęcia przedstawiają montaż zestawu IP31 na zasilaczu UPS o mocy 100–120 kVA. Procedura wygląda podobnie w przypadku innych modeli zasilacza UPS.
  1. Zamontuj dostarczone pręty w górnej płycie zasilacza UPS.
  2. Zamontuj górne osłony i zamocuj je za pomocą dostarczonych podkładek i śrub.
  3. Zamontuj rynienkę pomiędzy dwiema górnymi osłonami i zamocuj ją za pomocą dostarczonych śrub.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?