990-6470B-025

Podłączanie kabli sygnałowych

  1. Wyjściowe styki bezpotencjałowe (230 VAC)

  2. Kontakt wejściowy temperatury baterii zewnętrznej (bez SELV)

  3. Styk wyjściowy wyzwalacza BB (SELV)

  4. Wejściowe styki bezpotencjałowe (SELV)

  5. Port USB (SELV)

  6. Port RS232 (SELV)

  7. Porty RS485 (SELV)

  8. Porty równoległe (SELV)

  9. Inteligentne gniazdo dla karty SNMP (SELV)

  1. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Zdemontuj wskazaną osłonę.

    Zasilacz UPS 3:3 10–80 kVA

    Zasilacz UPS 3:3 100–200 kVA

  3. Poprowadź kable sygnałowe przez dolną część zasilacza UPS zgodnie z poniższą ilustracją i zamocuj kable sygnałowe opaskami.

    Zasilacz UPS 3:3 10–80 kVA

    Zasilacz UPS 3:3 100–120 kVA

    Zasilacz UPS 3:3 160–200 kVA

  4. Ponownie załóż wszystkie pokrywy.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?