990-6470B-025

Połączenia do zdalnego monitorowania

Połączenie RS232

Komputer jest podłączony bezpośrednio do zasilacza UPS za pomocą kabla RS232. Jest to połączenie jeden do jednego między zasilaczem UPS i komputerem. Należy również zainstalować oprogramowanie do monitorowania (dołączone do zestawu).

UWAGA: Maksymalna odległość pomiędzy zasilaczem UPS a komputerem wynosi 10–30 metrów.

Połączenie RS485

Komputer jest podłączony do zasilacza UPS za pomocą kabla RS232 + adaptera RS232 do RS485 + kabla RS485. Jest to połączenie jeden do jednego między zasilaczem UPS i komputerem. Należy również zainstalować oprogramowanie do monitorowania (dołączone do zestawu).

UWAGA: Maksymalna odległość pomiędzy zasilaczem UPS a komputerem wynosi 1000 metrów.

Karta SNMP

Karta SNMP umożliwia zdalne połączenie z zasilaczem UPS. Dostęp do danych z monitorowania zdalnego może mieć co najmniej jeden komputer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?