990-6470B-005

Anschlüsse für die Remoteüberwachung

RS232-Anschluss

Der PC wird über ein RS232-Kabel direkt mit der USV verbunden. Dies ist eine Eins-zu-eins-Verbindung zwischen der USV und dem PC. Eine Überwachungssoftware (mitgeliefert) muss ebenfalls installiert werden.

HINWEIS: Die Entfernung zwischen der USV und dem PC darf maximal 10–30 Meter betragen.

RS232-Anschluss

Der PC wird mit der USV über ein RS232-Kabel, einen RS232-zu-RS485-Adapter und ein RS485-Kabel verbunden. Dies ist eine Eins-zu-eins-Verbindung zwischen der USV und dem PC. Eine Überwachungssoftware (mitgeliefert) muss ebenfalls installiert werden.

HINWEIS: Die Entfernung zwischen der USV und dem PC darf maximal 1000 Meter betragen.

SNMP-Karte

Eine SNMP-Karte ermöglicht eine Remoteverbindung zur USV. Auf die Daten der Remoteüberwachung kann von einem oder mehreren PCs aus zugegriffen werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?