990-91405J-025

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.