990-91405J-025

Lokalizacja urządzeń rozłączających

Lokalizacja urządzeń rozłączających na zasilaczu UPS 3:1

10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

Lokalizacja urządzeń rozłączających na zasilaczu UPS 3:3

10-80 kVA 3:3 384 VDC UPS

100-120 kVA 3:3 384 VDC UPS

160-200 kVA 3:3 384 VDC UPS

 
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.