990-91405J-006

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.