990-91406D-034

Üründe Kullanılan Semboller

Bu, topraklama sembolüdür.

Bu, koruyucu topraklama/ekipman topraklama iletkeni sembolüdür.

Bu doğru akım sembolüdür. DC olarak da adlandırılır.

Bu, alternatif akım sembolüdür. AC olarak da adlandırılır.

Bu, pozitif kutupluluk sembolüdür. Doğru akım üreten veya birlikte kullanılan ekipmanın pozitif terminal(ler)ini tanımlamak için kullanılır.

Bu, negatif kutupluluk sembolüdür. Doğru akım üreten veya birlikte kullanılan ekipmanın negatif terminal(ler)ini tanımlamak için kullanılır.

Bu akü sembolüdür.

Bu, statik anahtar sembolüdür. Hareketli parçalar olmadan sırasıyla yükü beslemeye bağlamak veya beslemeden ayırmak için tasarlanmış anahtarları belirtmek için kullanılır.

Bu, AC/DC dönüştürücü (doğrultucu) sembolüdür. Bir AC/DC dönüştürücü (doğrultucu) tanımlamak ve geçmeli cihazlar olması durumunda ilgili prizleri tanımlamak için kullanılır.

Bu, DC/AC dönüştürücü (invertör) sembolüdür. Bir DC/AC dönüştürücü (invertör) tanımlamak ve geçmeli cihazlar olması durumunda ilgili prizleri tanımlamak için kullanılır.

Bu sigorta sembolüdür. Sigorta kutularını veya yerlerini belirlemek için kullanılır.

Bu transformatör sembolüdür.

Bu giriş sembolüdür. Girişler ve çıkışlar arasında ayrım yapılması gerektiğinde bir giriş terminalini tanımlamak için kullanılır.

Bu çıkış sembolüdür. Girişler ve çıkışlar arasında ayrım yapılması gerektiğinde bir çıkış terminalini tanımlamak için kullanılır.

Bu, anahtar ayırıcı sembolüdür. Ekipmanı kısa devre veya ağır yük akımından koruyan anahtar şeklindeki bağlantı kesme cihazını tanımlamak için kullanılır. Akım maksimum sınırını geçtiğinde devreleri açar.

Bu devre kesici sembolüdür. Ekipmanı kısa devre veya ağır yük akımından koruyan devre kesici şeklindeki bağlantı kesme cihazını tanımlamak için kullanılır. Akım maksimum sınırını geçtiğinde devreleri açar.

Bu devre kesici/anahtar sembolüdür. Ekipmanı kısa devre veya ağır yük akımından koruyan devre kesici veya anahtar şeklindeki bağlantı kesme cihazını tanımlamak için kullanılır. Akım maksimum sınırını geçtiğinde devreleri açar.

Bu nötr sembolüdür. Nötr kablo veya yerlerini belirlemek için kullanılır.

Bu faz iletken sembolüdür. Faz iletkenleri veya yerlerini belirlemek için kullanılır.

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.