990-6318F-006

Configurar Modbus

Es posible configurar Modbus para la tarjeta de administración de red integrada.

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuration (Configuración) > Modbus.
  2. Para Serial (Serie):
    1. Active o desactive Access (Acceder).
    2. Asigne un número entre 1 y 247 a Address (Dirección).
      NOTA: Todos los dispositivos del bus deben tener exactamente la misma configuración, excepto Address (Dirección), cuyo valor debe ser exclusivo para cada dispositivo. Dos dispositivos del bus no pueden tener la misma dirección.
    3. Establezca Baud rate (Velocidad en baudios) en 9600 o 19200.
    4. Configure la opción Mode (Modo) en:
      8, E, 1 o
      8, O, 1 o
      8, N, 1 o
      8, N, 2.
  3. Para TCP:
    1. Active o desactive Access (Acceder).
    2. Establezca Port (Puerto) en 502 o un valor entre 5000 y 32768.
  4. Pulse OK para confirmar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.