990-6318E-012

Configuration du Modbus

Le Modbus peut être configuré pour la carte de gestion réseau intégrée.

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Modbus.
  2. Pour Serial (Série) :
    1. Activez ou désactivez Access (Accès).
    2. Définissez Address (Adresse) sur un nombre compris entre 1 et 247.
      NOTE: Chaque dispositif du bus doit avoir exactement les mêmes paramètres, à l'exception de Address (Adresse), qui doit être unique pour chaque dispositif. Deux dispositifs du bus ne peuvent pas avoir la même adresse.
    3. Définissez le paramètre Baud rate (Débits en bauds) sur 9 600 ou 19 200.
    4. Définissez le Mode sur :
      8, E, 1, or
      8, O, 1, or
      8, N, 1, or
      8, N, 2.
  3. Pour TCP :
    1. Activez ou désactivez Access (Accès).
    2. Définissez le Port sur 502 ou une valeur entre 5 000 et 32 768.
  4. Appuyez sur OK pour confirmer vos paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.