990-6318F-006

Conexión de los cables de Modbus/Ethernet

Vista superior e inferior

  1. Conecte un cable Ethernet con conector RJ45 al puerto Ethernet (A) en la parte superior o inferior del armario.
  2. Conecte el cable Modbus con conector RJ45 al puerto Modbus (B) en la parte superior o inferior del armario.
    • Las conexiones Modbus requieren el uso de cables de par trenzado blindados de dos o cuatro conductores. Utilice un cable para la conexión de Modbus serial (RJ45 a RJ45 o RJ45 a cables libres según las características del controlador Modbus).

    • El puerto de Modbus está aislado ópticamente. La puesta a tierra del puerto de Modbus no está conectada a ninguna otra puesta a tierra.

    • Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en los extremos de cada bus si los buses son muy largos y funcionan a velocidades de datos altas. Los buses inferiores a 610 metros (2000 pies) a 9600 baudios o inferiores a 305 metros (1000 pies) a 19 200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.

    • Instale resistencias de polarización a 400-650 ohmios en el controlador del sistema o dentro de él: una de D0 a tierra, y la otra de D1 a +5 VCC.

    Ejemplo: 4 cables Modbus en conector RJ45

  3. Si hay que conectar más de un RPP al controlador Modbus, utilice un concentrador Modbus RJ45 o un bloque de distribución.
    NOTA: El cableado debe cumplir con los códigos locales. Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación para reducir el ruido.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.