990-6318F-006

Procedimiento de instalación

ADVERTENCIA
Peligro de vuelco
El armario tiene el centro de gravedad en la parte superior y puede volcar. Muévalo y guárdelo con cuidado hasta que se ancle al suelo y a la pared.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Anclar el armario al suelo y a la pared.
  2. Siga uno de estos procedimientos:
  3. Solo para cables del neutro >350 a <500 kcmil con terminales mecánicos: Instalación del kit de terminal de cable mecánico de neutro TME69214 (opcional)
  4. Conexión de los cables de entrada.
  5. Conexión de la carga a los disyuntores de derivación.
  6. Conexión de los cables de Modbus/Ethernet.
  7. Instalación final.

Para obtener información sobre el desmantelamiento o el traslado del RPP una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del RPP a una nueva ubicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.