990-6318F-006

Desinstalación de un disyuntor de derivación

  1. Apague el RPP. Siga las instrucciones de Apagar el RPP.
  2. Abra la puerta frontal.
  3. Desconecte los cables de carga del disyuntor de derivación.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    Guíe los cables de alimentación con cuidado a través de la regleta del transformador de corriente o cerca de ella para evitar dañar los transformadores de corriente. No realice el montaje a la fuerza, ya que crearía tensiones mecánicas o deformaciones en los transformadores de corriente.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  4. Retire el disyuntor de derivación del tablero eléctrico.
  5. Para la puesta en marcha del RPP, consulte Puesta en marcha del RPP.
  6. Desde la pantalla, elimine el disyuntor de derivación de la configuración. Consulte Modificación o eliminación de un disyuntor de derivación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.