990-6318F-006

Instalación del kit de terminal de cable mecánico de neutro TME69214 (opcional)

AVISO
Riesgo de daños en el equipo
Guíe los cables de alimentación con cuidado a través de la regleta del transformador de corriente o cerca de ella para evitar dañar los transformadores de corriente. No realice el montaje a la fuerza, ya que crearía tensiones mecánicas o deformaciones en los transformadores de corriente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: El tamaño máximo permitido del cable de neutro es de 350 kcmil con los terminales de cable mecánicos de neutro preinstalados. Para cable de neutro de >350 a >500 kcmil, sustituya los terminales de cable mecánicos de neutro preinstalados por los terminales de cable mecánicos más grandes del kit TME69214.
  1. Retire los terminales de cable mecánicos preinstalados de las barras de neutro.
  2. Monte las piezas de los terminales de cable mecánicos del kit TME69214.
  3. Instale el ensamblaje de terminales mecánicos en la parte superior o inferior de las barras de neutro con los tornillos suministrados.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.