990-6318F-006

Configurar un disyuntor de derivación

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuration (Configuración) > Panel > Add Breaker (Añadir disyuntor).
  2. Configure los parámetros del disyuntor de derivación:
    1. Panel: Seleccione el tablero eléctrico en el que se instala el nuevo disyuntor de derivación (Panel 1 o Panel 2, si existe).
    2. Layout (Diseño): Seleccione si el nuevo disyuntor de derivación está instalado en la posición Odd (Impar) o Even (Par) del tablero eléctrico. Odd (Impar) es el lado izquierdo del tablero eléctrico; Even (par) es el lado derecho.
    3. (Tie) Enlace : Configure la cantidad de polos del disyuntor de derivación: 1-pole (1 polo), 2-pole (2 polos) o 3-pole (3 polos).
    4. Channel (Canal): Configure el canal L1 en el que se instala el nuevo disyuntor de derivación. L2 y L3 se llenarán automáticamente. Ejemplo: Al seleccionar el canal 1 para un disyuntor de derivación de tres polos ocupará el canal 1,3,5. Los canales ya ocupados están resaltados en rojo en la lista de canales.
    5. Rating (Dimensionamiento): Defina la corriente nominal del nuevo disyuntor de derivación.
  3. Pulse Add Breaker (Añadir disyuntor).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.