990-6318E-012

Raccordement des câbles Modbus/Ethernet

Vue du haut et du bas

  1. Raccordez un câble Ethernet avec une prise RJ45 au port Ethernet (A) en haut ou en bas de l'armoire.
  2. Raccordez un câble Modbus avec une prise RJ45 au port Modbus (B) en haut ou en bas de l'armoire.
    • Des câbles blindés à paire torsadée 2 câbles ou 4 câbles doivent être utilisés pour les raccordements de Modbus. Utilisez un câble pour le lien de série Modbus (RJ45 vers RJ45 ou RJ45 vers fils libres en fonction des caractéristiques du contrôleur Modbus).

    • Le port Modbus est isolé optiquement. La terre du port Modbus n'est raccordée à aucune autre terre.

    • Installez des résistances de terminaison de 150 ohm à chaque extrémité de chaque bus si les bus sont très longs et fonctionnent à des débits de données élevés. Les bus situés à une altitude inférieure à 610 mètres (2 000 pieds) à 9 600 baud ou inférieure à 305 mètres (1 000 pieds) à 19 200 baud n'ont pas besoin de résistances de terminaison.

    • Installez des résistances de polarisation de 400 à 650 ohm sur ou à l'intérieur du contrôleur du système ; une de D0 à la terre et une de D1 à +5 V CC.

    Exemple : Modbus 4 câbles sur connecteur RJ45

  3. Si plusieurs RPP doivent être connectés au contrôleur Modbus, utilisez un hub Modbus RJ45 ou un bloc séparateur.
    NOTE: Le câblage doit être effectué en respectant les normes de câblage locales. Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation pour réduire le bruit.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.