990-91375D-037

将 GVBBB630EL-1CB 的信号线连接至 Galaxy VXL UPS

注: 建议的信号线规格为 0.5 mm2
  1. 断开电池断路器。
  2. 松开保护盖板上的螺钉,将保护盖板从电池断路器箱内上提并取出。
  3. 取下电池断路器的盖板。
  4. 将信号线从电池断路器箱底部接入。
  5. 连接信号线:
    1. 将信号线连接至辅助开关(1、4)。
    2. 将信号线连接至欠压脱扣线圈(D1、D2)。
    3. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。

    辅助开关和欠压脱扣线圈连接 - 1-4 个电池断路器箱配置

    辅助开关连接 - 5-8 个电池断路器箱配置

    欠压脱扣线圈连接 - 5-8 个电池断路器箱配置

  6. 装回电池断路器的盖板。
  7. 将信号线与电源线分开敷设。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?