990-91375D-018

GVBBB630EL-1CBの信号ケーブルのGalaxy VXL UPSへの接続

注記: 推奨信号ケーブルサイズは0.5 mm2です。
  1. バッテリーブレーカーをロックアウト(施錠)およびタグアウト(警告札掛け)します。
  2. 保護カバーのネジを緩め、保護カバーを上に持ち上げて、バッテリーブレーカーボックスから取り外します。
  3. バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。
  4. 信号ケーブルをバッテリーブレーカーボックスの底部を通して配線します。
  5. 信号ケーブルを接続します。
    1. 信号ケーブルをAUXスイッチ(1、4)に接続します。
    2. 信号ケーブルを不足電圧トリップコイル(D1、D2)に接続します。
    3. 信号ケーブルをケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。

    バッテリーブレーカーボックス1~4での設定用のAUXスイッチおよび不足電圧トリップコイルの接続

    バッテリーブレーカーボックス5~8での設定用のAUXスイッチの接続

    バッテリーブレーカーボックス5~8での設定用の不足電圧トリップコイルの接続

  6. バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。
  7. 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?