990-91375D-031

Anslut signalkablarna för GVBBB630EL-1CB till Galaxy VXL UPS

OBS: Rekommenderad signalkabelstorlek är 0,5 mm2.
  1. Säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
  2. Lossa skyddsskruvarna från skyddslocken upp och lyft upp och ut skyddslocken ur batteribrytarlådan.
  3. Ta bort locket från batteribrytaren.
  4. Dra signalkablarna genom batterikretsbrytarens undersida.
  5. Anslut signalkablarna:
    1. Anslut signalkablarna till AUX-omkopplaren (1,4).
    2. Anslut signalkablarna till trippspolen för underspänning (D1, D2).
    3. Fäst signalkablarna med buntband (medföljer) till kabelavlastningen.

    Anslutningar för AUX-omkopplare och trippspolen för underspänning för konfiguration med 1–4 batteribrytarlådor

    Anslutningar för AUX-omkopplare för konfiguration med 5–8 batteribrytarlådor

    Anslutningar för trippspolen för underspänning för konfiguration med 5–8 batteribrytarlådor

  6. Sätt tillbaka locket på batteribrytaren.
  7. Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.