990-91375-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB กับ Galaxy VL UPS

หมายเหตูู: ขนาดเคเบิลสัญญาณที่แนะนำคือ 0.5 มม 2
  1. ล็อกและติดป้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  2. คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก
  4. เดินสายเคเบิลสัญญาณผ่านด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ:
    1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
    2. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันตก
    3. รัดสายเคเบิลสัญญาณด้วยที่รัดสาย (ที่ให้มา) เข้ากับรางล็อกสาย
  6. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  7. เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?