GVBBB630EL-1CBの信号ケーブルのEasy UPS 3-Phase Modularへの接続
注記: 推奨信号ケーブルサイズは0.5
mm2です。
- バッテリーブレーカーをロックアウト(施錠)およびタグアウト(警告札掛け)します。
- 保護カバーのネジを緩め、保護カバーを上に持ち上げて、バッテリーブレーカーボックスから取り外します。
- バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。
- 信号ケーブルをバッテリーブレーカーボックスの下部を通して配線します。
-
信号ケーブルを接続します。
- 信号ケーブルをAUXスイッチに接続します。
- 信号ケーブルを不足電圧トリップコイルに接続します。
- 信号ケーブルをケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。
- バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。
- 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線してください。