990-91375B-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB ไปยัง Easy UPS 3-Phase Modular

หมายเหตูู: ขนาดสายสัญญาณที่แนะนำคือ 0.5 ตร.มม.
  1. ล็อกและติดป้ายเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  2. คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก
  4. เดินสายสัญญาณผ่านด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  5. เชื่อมต่อสายสัญญาณ:
    1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
    2. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรอันเดอร์โวลต์
    3. รัดสายสัญญาณด้วยที่รัดสาย (ที่ให้มา) เข้ากับรางล็อกสาย
  6. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  7. เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?