990-91375D-025

Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular

UWAGA: Zalecany przekrój przewodu sygnałowego to 0,5 mm2.
  1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
  2. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
  3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.
  4. Poprowadź przewody sygnałowe dołem skrzynki wyłącznika baterii.
  5. Podłącz przewody sygnałowe:
    1. Podłącz przewody sygnałowe do łącznika AUX.
    2. Podłącz przewody sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.
    3. Przymocuj przewody sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
  6. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
  7. Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?