990-91375D-025

Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Galaxy VXL UPS

UWAGA: Zalecany przekrój przewodu sygnałowego to 0,5 mm2.
  1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
  2. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
  3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.
  4. Poprowadź przewody sygnałowe dołem skrzynki wyłącznika baterii.
  5. Podłącz przewody sygnałowe:
    1. Podłącz przewody sygnałowe do przełącznika AUX (1,4).
    2. Podłącz przewody sygnałowe do cewki wyzwalacza podnapięciowego (D1, D2).
    3. Przymocuj przewody sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.

    Połączenia przełącznika AUX i cewki wyzwalacza podnapięciowego na potrzeby konfiguracji ze skrzynkami wyłączników baterii w liczbie 1–4

    Połączenia przełącznika AUX na potrzeby konfiguracji ze skrzynkami wyłączników baterii w liczbie 5–8

    Połączenia cewki wyzwalacza podnapięciowego na potrzeby konfiguracji ze skrzynkami wyłączników baterii w liczbie 5–8

  6. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
  7. Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?